结果:找到"eda支持 arm架构 arm处理器 linux系统",相关内容1000条
- IP6862一芯三充设计方案
- IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W+手表。支持全新1芯双充一芯三充方案科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英集芯无线充方案开发设计运用。IP6805U5WIP68255WIP6805S全新升级5W方案外围简单效率高IP682615W磁吸单双三线圈IP6829全新IP6826升级版本,支持在线升级15W大功率IP6862一芯三充全新方案支持15W+15W+5W双快充方案IP6831-2W无线充接收方案/IP6833-5W无线接收方案。
- 所属专栏: 技术交流 标签: IP6862 多合一支架无线充 手机支架 发帖人:Marry 发帖时间:2023-02-22 19:53:00
- 立创EDA专业版架构简图
- 正在制作公司内部的工程师培训教程,在官方网站找不到类似,所以根据自己理解的制作了这一份架构简图,分享大家参考
- 所属专栏: 使用教程 标签: 架构 简图 发帖人:ScottLin 发帖时间:2021-05-19 08:57:00
- 希望立创eda客户端支持运行在arm架构的处理器上
- 现在的arm架构前景广阔,而立创eda的客户端却仍然没有arm版的,希望可以尽快支持一下。(主要是想在手机上运行linux来画原理图之类的)(如果是网页套壳应用个人认为开发难度不大,如果不是,那另当别论)(仅建议、个人观点)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda支持 arm架构 arm处理器 linux系统 发帖人:PickaxeHit 发帖时间:2020-12-21 13:38:00
- 立创EDA有没有计划支持AppleM1芯片与macOSBigSur?
- 立创EDA有没有计划支持AppleM1芯片与macOSBigSur?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda macOs BigSur ARM 发帖人:saico 发帖时间:2020-11-24 12:40:00
- LOTO课5:三极管音频放大电路实践
- 我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。上一节课关于三极管放大的文章链接如下:https://www.bilibili.com/read/cv5848391?from=articleDetail设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出:等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验:...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,ARM,STM,测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-19 14:08:00
- 基于i.MX8QM最优化的ARM版本升级解决方案
- 【导读】近年来,ARM在移动端异军突起,称霸多年,在x86在内存容量、I/O和处理性能不成比例时,ARM处理器的表现更加合格,ARM处理器的ISA复杂程度要低很多,开放成本也要低。ARM厂家针对许多应用环境切入市场的ARM架构,获得许多X86客户信赖。那么怎样从X86升级到ARM系统将成为持续一段时间的课题。Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,依靠其优秀的人机交互,为大众而喜欢。X86是由Intel推出的一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序,现在X86已经广泛运用到了家用PC(机箱+xx主板+xx电源+xx处理器+(光...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NXP ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-22 11:57:00
- 嵌入式物联网32linuxarmcjavapython学习视频
- http://www.makeru.com.cn/live/1392_303.html?s=60220走进嵌入式http://www.makeru.com.cn/live/1392_308.html?s=60220嵌入式开发职业规划http://www.makeru.com.cn/live/1392_401.html?s=60220嵌入式行业发展跟现状分析http://www.makeru.com.cn/live/1392_450.html?s=60220系统移植(告别裸奔)http://www.makeru.com.cn/live/1392_238.html?s=60220嵌入式-指针ht...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 物联网 32 linux arm c java python 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2019-03-15 09:28:00
- 科技杂谈3.Ubuntu系统的使用(入门)
- 先来讲讲安装。。。。。去官网下载最新版18.04的镜像,为一个.ISO文件,之后用UltraISO软件向U盘内写入,做成装系统盘,Windows等系统的安装也可以用这个方法之后的步骤可以去百度Windows系统安装,过程相同,根据提示一步步走下来,就可以完成装系统。(提示真的已经够人性化了)之后开机,会出现漂亮的Ubuntu界面(实际比这个漂亮的多,风格也支持自己随意换)之后在桌面上单击右键,点打开终端。安装各种花式软件的过程就开始了。。。。。。。。。。。给各位一个CSDN链接,比较全面的讲述了如何安装大多数的必需软件https://blog.csdn.net/fancancan/artic...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 操作系统 Linux 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 15:08:00
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版(1).pdf
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: Linux系统 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-25 10:21:00
- J-LINK或CMSIS-DAP调试下载工具
- JLINK.rar包中的源码为CMSIS-DAP,修改自X893版,串口在115200以下正常,太高了不行.脱机下载没有做本硬件可以做成J-LINK或CMSIS-DAP。CMSIS-DAP带有串口功能,调试和J-LINK一样速度。但是没有量产下载工具。1个工具2种用途。J-LINK方式可以使用JFlashARM量产下载,自动升级的,但是没有串口可用,使用那种方式看大家的喜欢JLINK.rar
- 所属专栏: 开源设计 标签: ARM调试器 发帖人:阳光下的忧郁 发帖时间:2017-12-08 23:36:00
返回